This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:魔术值不兼容

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280740/evm430-fr6043-incompatible-magic-value

器件型号:EVM430-FR6043

嗨:我正在使用 CCS v12 ,当我导入一个项目时,我收到了上述错误消息。

任何人都可以建议导致这种情况的原因吗?

我在另一台 Win 10计算机上试用了 CCS、并且项目导入没有问题。

非常感谢您提供任何建议、

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    我不熟悉这个问题。 您是否更改过 CCS 在错误消息中指示的文件?  如果您下载了 USS SW Lib、然后尝试将其导入而未做任何更改、我认为这可能是 CCS 问题。 在导入该项目之前、您是否编辑了该项目中的任何文件?