This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:评估板 ezFET 变砖

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP-FET, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280036/msp-exp430fr5969-evaluation-board-ezfet-bricked

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430F5528MSP-Flasher

您好!

我们的新 MSP-EXP430FR5969板需要在首次使用 CCS 时进行 ezFET 固件更新。

现在电路板完全变砖、也就是说 USB 上不再检测到。

我怀疑它一定是再次刷新的(我可以有一个 MSP-FET 作为贷款),但我需要知道:

-应加载什么固件

-如何将 MSP-FET 与板连接

谢谢

安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我不熟悉这一部分、我会转发给专家。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    如果您可能连接 USB 集线器以更新 eZ-FET 固件、则有更新失败的风险:

    MSP 调试器用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf

    您可以使用 MSPDebugStack 恢复 eZ-FET:

    尝试以下方法:

    https://www.ti.com/tool/MSPDS

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 PC 端未检测到电路板 USB、并且板载硬件正常、则恢复电路板(恢复出厂状态)的唯一方法是通过 PC 端的另一个功能(EZ) FET 主器件和 MSP-Flasher (例如)将 eZ-FET 主器件(MSP430F5528)重新刷写。 在主 eZ-FET 器件的跳线附近、PCB 上的 eZ-FET 侧有 SBW/JTAG 测试点。 我只有5529 LP 的二进制文件、但我想有人能转储二进制文件并将其附加到此处。 不管怎样、MSP 调试堆栈是开源的、可以通过 IAR 使用针对主题 LP 的选定功能来编译、但它是更复杂的方法。