This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:TI CCS:配置 CI CD 流水线

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1281165/msp430fr6047-ti-ccs-configuring-ci-cd-pipeline

器件型号:MSP430FR6047

大家好、

我正在尝试在 Bitbucket 上为基于 ti-ccs 的项目配置一个 CI/CD 流水线。 我知道 CCS 的无头版本。 如果有任何文档/流程可供使用、请分享。 此外、我需要使用 TI CCS 的 Docker 映像来构建应用程序、因此我请求您建议可以使用的任何 Docker 映像。

此致、

坎莱什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamlesh:

    虽然有几个客户成功地将无头 CCS 环境与 Docker 映像一起使用、但我们官方不支持这种方案(测试)。 我们没有任何文档可以提供。 希望有经验的人可以回答更多的信息。

    谢谢