主题中讨论的其他器件:MSP-FET
尊敬的嵌入式社区:
我的应用程序需要在 P3.2上发送数据。 这应该出现在 CPU 的引脚69上。
它的确如此、但这也会不时被拉至高电平或低电平。 我用示波器看到过它。
我的代码如下所示:
//停止看门狗计时器
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//亮起 CPU 引脚69
P3SEL = 0x00;
P3DIR = 0x0F;
P3OUT = 0x04;
//停止
用于(;;);
示波器显示如下:

即使在 CPU 触及无限循环之后、这些拉低事件也会发生。
数据表中将引脚69描述为 "通用数字 I/O / USCI_B0/SPI 模式/I2C 时钟- USCI_B0/I2C 模式的从器件输出/主器件输入"。
我只想将其用于"通用数字 I/O "。 我也会收到"I2C 时钟"吗? 如果可以、如何将其关闭?
我会有点疯,所以任何见解都很受欢迎!
祝你一切顺利。
大卫