This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:使用 Launchpad 对新芯片进行编程时出错

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2355, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1270572/msp430fr2355-error-when-programming-new-chip-using-launchpad

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2355

我是一名研究生、正在从事我的论文研究项目、该项目使用了 MSP430FR2355。 我在相关的 LaunchPad (MSP-EXP430FR2355)上成功测试了代码。 现在、我将尝试将该微控制器集成到我自己的 PCB 系统中。 我正在使用 Launchpad 的 eZ-FET 调试探针将我的代码编程到全新的开箱即用微控制器上、并且我收到此错误消息(在 CCS 上):

我将连接 GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 引脚进行编程。

在使用自己的电路板设计的同时、我还尝试用我订购的全新微控制器替换 launchpad 中的微控制器、同样也出现了错误。

全新微控制器芯片的编程流程是什么? 在 CCS 中启动对我的代码的调试会话之前、是否存在任何其他闪存/编程步骤?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    请查看  《MSP430FR2355 LaunchPad 开发套件(MSP-EXP430FR2355)用户指南》中的2.6使用具有不同目标的 eZ-FET 调试探针  

    GND、3V3、SBWTDIO 和 SBWTCK 连接应该可以。

    请  根据  MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器数据表(修订版 D)中的7个应用、实施和布局一章检查您自己 PCB 系统的 SBW、电源连接和晶体(如果有)连接  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    全新微控制器芯片的编程流程是什么? 在 CCS 中使用我的代码启动调试会话之前、是否存在任何其他闪存/编程步骤?

    全新 MSP430上的 SBW 应该像使用过的 LP 目标器件一样工作。 在启动调试会话之前、没有任何其他闪存/编程步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我将修改 PCB 设计。 但是、我在 Launchpad 上仍有问题、因为我换用的微控制器(全新的)具有类似的"未知器件"错误。 未更改 LaunchPad 上的任何连接。 这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    您能评论一下电路板类型(您的电路板或 LaunchPad)和器件类型(使用的 MCU?) 是否 出现"Unknown Device"(未知设备)错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以! 当我将焊接的 MCU 更换为我订购的新 MCU (MSP430FR2355)时、LaunchPad 出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    >>我在相关的 Launchpad (MSP-EXP430FR2355)上成功测试了代码。

    如果您使用  Launchpad (MSP-EXP430FR2355)、我是否知道是否发生了"未知器件"错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 当我使用 MSP-EXP430FR2355 Launchpad 时、会出现"未知器件"错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    在您的 POST 中"我在相关 launchpad (MSP-EXP430FR2355)上成功测试了我的代码"

    我认为在使用 launchpad

    我想、当您使用 launchpad"加上"您自己的 PCB 板的 ezFET 时、会发生"未知器件"错误。

    我的理解是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但很遗憾、我的 Launchpad 现收到该错误、尝试通过连接到3V3、GND 和 SBW 引脚的连接对板载 MCU 进行编程(未连接定制 PCB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John  

    我无法在  MSP-EXP430FR2355上重现此问题。

    为了确定该问题、您能否尝试擦除 FR2355 MCU 以检查该问题是否可以解决。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您的持续支持。 这是我的 CCS 版本对应的内容:

    这是正确的设置吗? 对于此配置、我遇到了相同的未知器件错误。

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    这是我的设置

    但我将 "Reset the target on a connect"设置也是可以的

    谢谢!