Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2433
您好!
我将使用 CCS 通过 MSP-EXP430FR2433运行和调试 MSP430FR2433。 然后、我移除 RXD/TXD/SBWTDIO/SBWTCK 的跳线并连接一个 BSL 接口。
然后、我调用引导加载程序并发送一个空白密码(32字节的0xFF)。 我从中收到密码错误。 最后、BSL 界面切换 RST、尝试启动用 CCS 编程的 MSP430应用程序。 MSP430应用程序未运行。
如果我再次运行 BSL 界面、密码可以并且我有访问权限。 如果我断开 BSL 接口并对电路板进行下电上电、则 MSP430应用程序不会运行。
问: CCS 是否正在加载密码?
问: 使用错误的密码会擦除 MSP430应用程序吗?
这里是以 TI-TXT 格式生成的 CCS MSP430应用。
@c400 21 83 B2 40 80 5A CC 01 92 C3 30 01 D2 D3 04 02 D2 E3 02 02 B1 40 10 27 00 00 91 83 00 00 81 93 00 00 F6 27 FA 3F 03 43 31 40 00 30 B0 13 4A C4 0C 43 B0 13 00 C4 1C 43 B0 13 44 C4 32 D0 10 00 FD 3F 03 43 03 43 FF 3F 03 43 1C 43 10 01 @ff80 FF FF FF FF FF FF FF FF @ffda 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 3C C4 28 C4 q
此致、
-迈克