This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1281625/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

请有人提供一些建议、说明为什么我的信号会定期尖峰、如下图所示。 这显然会影响屏幕上显示的平均值、这是稳定性问题的

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,A-Jay,

    您能否发布一张 ADC 捕获图、其中脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙减小了、这样我就能看到接收到的波形和之前的噪声?

    您还可以发布您的高级波形设置吗?

    您是否也在零流量下观察到这些尖峰? 或者您是否仅看到发生了如图所示的情况、并有一些流程?