This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP-EXP430FR2433 BSL-Scripter

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280750/msp430fr2433-msp-exp430fr2433-bsl-scripter

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

如何 在 Windows 10上使用 BSL-Scripter 来执行简单的 TX_BSL_VERSION、以便查看 TEST/RST 上的 BSL 调用序列并捕获命令/响应?

此致、

-迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    请查看 引导加载程序(BSL) Scripter 用户指南(修订版 G) 作为参考

    本文档中有4.1 "调用顺序"一章。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    如果您需要捕获 TEST/RST 上的 BSL 调用序列、您能否详细解释您的解决方案?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够使用 Uniflash 生成所需的内容。  事实证明、我的问题是在数据中使用偶校验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好  

    感谢您的反馈!

    如果现在没有问题了、请按"已解决"按钮。