This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:XT1和 XT2的跨导增益

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1279878/msp430f449-transconductance-gain-of-xt1-and-xt2

器件型号:MSP430F449
迪亚尔斯、 

我的客户使用 F449时、在某些情况下晶体振荡器无法启动。 需要了解芯片内 XT1/XT2电路的跨导增益来计算裕度。

锡扬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    在什么情况下振荡器无法启动?  低电压、高温等?

    通常、启动问题与满足晶体所需并联电容所需的电容值选择不当有关。

    请您的客户查看 此应用报告-> MSP430 32kHz 晶体振荡器(修订版 D)(TI.com), 特别是2.1节。

    如果这些信息对客户没有帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    问题是意外发生的。 温度是主要变化。

    请您的客户查看 此应用报告-> MSP430 32kHz 晶体振荡器(修订版 D)(TI.com), 特别是2.1节。

    客户已读取此 AP。 但它仅适用于32k 低频、换句话说、XT1。  他们仍然不知道如何选择 XT2晶体。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hugh、

    让我由设计团队来完成。