This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:LCD 显示切换不起作用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1282334/evm430-fr6043-lcd-display-toggle-not-working

器件型号:EVM430-FR6043

您好:我使用的是 EVM430-FR6043... 我在使液晶屏正常工作时遇到问题,尽管我之前已经使它正常工作了。。。

我正在使用 GUI 版本 USS_02_20_00_16、  可以看到捕获正在正确执行、DTOF 正在正常工作...当连续运行时、我可以在"Waveforms"选项卡上看到它。

我试过按"选择按钮,S3" 进入液晶屏模式, 但这似乎不起作用,左侧和右侧的按钮似乎没有帮助... 有人能告诉我做了什么错吗?

我有第二个 EVM430-FR6043、开包即用、我尝试对其进行测试、但我有同样的问题...

任何帮助都会很感激!

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:  

    如果您正在使用该演示示例并且尚未对其进行编辑、也许请尝试更新您所使用的 GUI 版本和您所使用的 USSSWLib 的版本、并尝试对您的器件进行重新编程。 我使用的是 GUI 版本2.40.00.00、该项目的软件版本也是2.30.00.01。 我根本没有更改代码、因此可以在设备的 LCD 上显示结果。

    如果您更新这些安装、然后对器件进行重新编程、但仍然无法使 LCD 正常工作、请告诉我。

    下载最新版本 USSSWLIB Gas 的链接