This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:在不使用 GUI 的情况下使用 EVM

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1282382/evm430-fr6043-using-the-evm-without-the-gui

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好:  我使用的是 EVM430-FR6043、我想使 EVM 以独立模式工作。

也就是说、当我加电时、EVM 会加载 CONFIG、运行、并在 LCD 上显示 dTOF (目前)。

我有几个问题:

1) 是否有特殊的项目文件用于此目的,或者我是否修改常规的 gas demo 项目.... MSP430FR6043EVM_USS_CCS.projectspec (the project,under Gas_Demo examples) ?

2) 我明白,我首先使用 GUI 进行配置,然后为项目"生成标题"...。

之后,我重新编译项目,使用新的头文件.  到目前为止,这是正确的吗?

是否有文档显示使 LCD 以独立模式显示 dTOF 和其他统计信息的步骤?

请建议:

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    1) 1)如果是独立使用、最好先从 FR-6043_USSSWLib_TEMPLATE_example 项目开始。   如需更多信息、请查看产品页面上的文档、您可能会发现 《USS 设计中心用户指南》 很有用。

    2) 2)是的、这些步骤到目前为止是正确的。  

    有关 LCD 使用的问题:我找到了  适用于 FR6047器件的此应用软件指南。 我看到您正在使用 FR6043、但 LCD 的库应该是相同的、我想您会发现所有信息都适用于这两个器件。 您将在 MSP430FR6043_USS_LCD 工程中看到一些用于 LCD 应用的重要 Gas_Demo 的使用情况。 基于此代码可能会有所帮助。 我现在正在看这个项目、看起来该项目处理显示 dToF、平均 dToF 以及更多统计信息。 请参阅我随附的指南、并通读代码中的 API 以了解更多信息。