正在使用 MSP430FR6045进行开发。
该源代码基于 Water_Demo TI 提供的 USS_STO 源代码开发。
有时、操作会以"在地址"0x39b5c"处中断、没有可用的调试信息、或在程序代码之外"停止。 这里的地址是随机生成的。
调试的结果是、假定当__ bis_SR_register (mode)函数在 commonWaitForconversion 函数(LPM0)内运行时发生计时器中断时、MCU 操作停止。
执行路径:USSLibGUCPi App_Engine -> USS_startLowPowerUltrasonicCapture -> USS_commonTriggerSingleCapture -> commonWaitForconversion ->_bis_SR_register (mode)
如果在操作停止时检查 USSSWLIB_USS_INTERRUPT_STATUS 变量、则会设置 USS_SAPH_SEQ_ACQ_DN_INTERRUPT。
计时器使用 USS 中使用的计时器 A1的 CCTL2。
请告诉我如何解决
使用的 CCS 版本为11.2.0.00007。