This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:夹紧传感器、具有2英寸 PVC 管配置设置。

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1277790/evm430-fr6047-clamp-on-transducer-with-2-inch-pvc-pipes-configuration-settings

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我目前使用 EVM430-FR6047和1 MHz Jiakang 换能器来显示流经各种尺寸 PVC 管的流速、我还使用了超声波耦合凝胶。 我已经创建了与随附链接中所述设置类似的测试设置。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/818315/evm430-fr6047-ultrasonic-design-center-calibrating-clamped-on-transducers-to-work-with-metal-pipe

我正在尝试为我们的情况获得准确的流量、但我没有获得稳定的读数。 我附上了 ADC 捕获、波形和配置页面的图像。  

感谢您提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darshveer:

    清楚地说、这个设置是针对零流量?

    您的 ADC 捕获看起来基本上良好、但请尝试增加增益、以便振幅达到800-900个单位。

    它看起来默认的包络交叉阈值为11。 您是否将自己的增至25、因为它给您带来了更好的结果? 25不一定错、我只是想知道您是否尝试过此设置。  

    您可能需要尝试减少脉冲数量、看看这是否有帮助。

    我唯一注意到的另一点是、在您的硬件设置图像中、换能器之间并不是非常一致。 如果您滑动它们以便它们直接指向对方、这可能会有所帮助。

    最终、您的设置看起来很好、我很惊讶您遇到了这些问题。 如果您进行了这些小调整、但无法接近结果、请告诉我、我们将继续进一步研究这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、

    我们将详细介绍测试设置、因此这不会成为问题。  我已经将包络交叉阈值改回11、并且在您给定的范围内得到更好的 ADC 捕获结果。

    我还尝试减少脉冲数、发现最好的值是24、如随附图像中所示。 从波形中可以看出、每分钟的加仑数的给定值仍然非常不稳定、并且没有接近 机械流量计指示的12GPM。  

    如果我们尝试加大对齐换能器的力度、ADC 采集效果会开始变得更差、因此换能器如图所示。  

    请就下一行动方案提供建议、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darshveer,

    在利用流过测试环境进行测试之前、您应该执行零流量测试、并使用此值调整器件的校准。  

    我很高兴您能够使用调整后的包络交叉阈值获得更好的结果。

    如果您已经优化了换能器设置、并发现该配置效果最佳、那么我们可以将其保留在一边。  

    我无法看到您发布的图片、因为您使用了外部链接。 请仅使用文本框中的"插入"选项卡将图像上传到此站点。 我仍然想知道高脉冲数是否会导致问题。 在您发布的第一个图像中、ADC 捕获显示了一个包含多个峰值的包络的波形。 这使我认为该器件无法正确确定正确的峰值位置、而是在每次计算流量时使用不同的峰值、从而导致您看到的测量值不稳定。

    我使用的设置与您的类似、ADC 采集的不同之处在于包络只有一个峰值(可能是由于反射、振铃、干扰等减少)、并且读数良好。  

    作为最终检查、您是否检查绝对飞行时间是否符合预期? 您可以通过将换能器之间的距离除以水中的声速来计算预期飞行时间。 添加流量会改变这种情况、但对于零流量、器件应读取与您的计算结果类似的值。 如果值为 off、则设备可能正在读取振铃或其他内容。