This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:关于 MSPM0G1507SPM 和 ADS131M08IRSNR 之间的串联电阻和并联电容

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1280492/tida-010243-about-the-series-resistance-and-parallel-capacitor-between-mspm0g1507spm-and-ads131m08irsnr

器件型号:TIDA-010243

关于 C45、R15、R18、R20、R22、 TIDA-010243的 R23、R30、其用途是什么?
是用于阻抗匹配的阻尼电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、33欧姆串联电阻用于阻抗匹配、尤其是因为我们在四 条 SPI 和 ADS_DRDY 和 ADS_SYNC_RESET 线路上具有较长的 PCB 布线。

    C45是可选的、您可以使用和不使用它来检查 M0_CLKOUT 信号质量。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们常常没有借口。
    您说您可以使用 C45检查 M0_CLKOUT 信号的质量、但您是否意味着使用示波器探头测量电容器的两端?
    另外、您可以说可以选择 C45、但如果未实现 C45、如何测量信号质量?
    此致。