This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F148:谐振器电容效应

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1277765/msp430f148-resonator-capacitance-effects

器件型号:MSP430F148

嗨、团队、

我的一个客户(Delta-Q)问我一个关于他们想与 MSP430F148一起使用的特定谐振器电容的问题。 请参阅下面的

"由于情况特殊、我必须更改当前连接到德州仪器(TI) MCU (MSP430F148IPM)的外部振荡器 Murata 谐振器(CSTCC8M00G53-R0)。 谐振器与 MCU 的 XT2OUT (52)和 XT2IN (53)引脚直接相关。 现有8MHz Murata 谐振器的内置电容为15pF。 我已完成验证测试的一些替代谐振器具有不同的30pF 内置电容。 到目前为止的测试显示没有问题。

我的问题是、电容的变化是否会产生我不知道的任何影响、或者这是否完全取决于我们端的 MCU 设置方式以及最佳效果? MSP430F148IPM 能否处理30pF 谐振器? 我已经尝试过查看用户指南、但未找到任何内容。"

提前感谢!

马可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    根据我的经验、不可以。  对于晶体而言、使用多个外部电容器组合来满足晶体的负载电容非常重要、但由于谐振器已经具有内置电容、因此不需要任何额外的电容。

    现在、切换到另一个谐振器时需要考虑的几点是、确保测试新谐振器提供相同的频率精度并满足应用的启动时间。  客户可能还需要测量振幅并与现有的振幅进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我是最初问这个问题的人。 我已经测试了启动时间、所有内容都符合相对于参考器件的应用启动时间。 一切看起来都适合启动时间;我所担心的是作为替代源的 XT2IN 中的电压下降。 最初的 Murata 谐振器产生3.2V 的峰峰值电压、而某些替代方案的峰峰值电压为2.8V、2.6V 和2.5V。 在规格方面、除了某些器件的内置电容从15pF 变为30pF 外、谐振器完全一样。 谐振器的测量值2.8V 在内部也是15pF。 我的问题是在出现这样的压降时、MCU 谐振器是否会出现任何异常、但功能不起作用? 下降是否会影响软件? 到目前为止、在测试方面、我还没有看到任何异常的情况。 我需要一些与更改相关的确认才能完成验证测试。

    谢谢!

    哈塞布·汗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haseeb、

    很抱歉回复延迟。  p-p 电压的差异应该不会影响性能、但如果您可以为我提供原始 Murata PN 和几个备用 PN、我会推荐给我们的设计人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最初是  Murata 谐振器 CSTCC8M00G53-R0、 ECS Inc.是作为替代方案。 ECS-CTP-8.00-30-TR 和 Abricon AWSCR-8.00CPLA-C15-T4 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haseeb、

    很抱歉响应延迟。  在数据表中没有针对晶振或者谐振器的振荡器振幅的技术规格。  如果从外部时钟源驱动 XT 引脚、则有一些规格。 如果您使用这些规格、那么如果谐振器电压摆幅大于2.64v、则您应该没问题。  最后、您需要在不同温度下测试多个器件。