This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:在干扰环境中差分 ADC 采样数据异常

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1279715/msp430afe253-differential-adc-sampling-data-is-abnormal-in-an-interfering-environment

器件型号:MSP430AFE253

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

大家好、我用 MSP430AFE253IPWR 来设计一个采集小电压信号的模块、采集频率是固定的、在现场环境测试或者在工厂的干扰环境仿真中、ADC 采集的值异常、这种干扰在公司测试中是一个固定的频率。

正常(无干扰)波形:

有干扰波形:

我想意识到、有干扰波形时可以采集到正常的小电压信号、我想问问 TI MCU 自己、这方面是否有滤波算法、或者有没有滤波建议。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    为了帮助我更好地回答您的问题、我需要您提供一些其他信息。

    Unknown 说:
    收集小电压信号

    这些信号的电压范围是多少?  0.001v? 0.01V? 0.1V?等

    电噪声的来源是什么? 您能否提供哪种类型、强度如何以及与 ADC 的接近程度? 是否有特定频率?

    ADC 正在测量的信号源是什么? 有什么看法? 电阻器上的电压?等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    目前、对于干扰源、测得的 AD 值是正常信号和干扰信号的叠加。 如何滤除此干扰信号并仅保留正常信号? 不需要考虑电压范围。 它始终为0V。 如果 ADC 为0、它也会受到干扰并收集异常值。 我们需要将异常值显示为0V、并滤除干扰值。 干扰源是50Hz 或100Hz 频率。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您采用适当的接地和屏蔽措施来保护信号。

    似乎您遇到了工频噪声问题。 如果你不能坚持,那么最好的选择是一个陷波在50Hz 的滤波器。 输出采样率为50Hz 的 Σ-Δ 转换器便可以这样做。 或20ms 周期的移动平均滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    是的、David 完全正确。 ADC 正在同一 PCB 上测量的信号是来自具有连接 PCB 的电缆的另一 PCB、还是可能来自连接到 PCB 的外部传感器?  我提出这些问题是因为我要了解噪声是如何进入您的信号通道的/何处、但首先需要了解 ADC 与其测量的信号电压之间的路径。

    根据 David 的观点、您在 ADC 输入前是否会使用任何滤波?

     是否可以将您的设置照片与连接到电路的示波器共享?