This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5519:MSP430F5519 code composer studio "版本12.0.0"显示在使用 JTAG "MSP-FET430UIF"进行调试时出现错误"目标的调试接口是安全的"。

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5519
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1283437/msp430f5519-msp430f5519-code-composer-studio-version-12-0-0-shows-the-error-the-debug-interface-to-the-target-is-secure-when-debugging-with-jtag-msp-fet430uif

器件型号:MSP430F5519

MSP430F5519 code composer studio "版本12.0.0"显示使用 JTAG "MSP-FET430UIF"进行调试时出现错误"目标的调试接口是安全的"。

在使用 Code Composer Studio 进行调试时、选择了安全选项。 之后就无法与 MSP430F5519建立连接。 它会弹出消息"目标的调试接口是安全的"。

为了解除锁定、安装了 BSL 脚本程序版本3.4并运行了以下实验:

输出1:

日志

模式5xx COM3

批量擦除

Rx_密码

RX_DATA_BLOCK JTAG_UNLOCK.txt

 

// JTAG_UNLOCK.txt  内容

@17FC

00 00 00 00 00

输出的屏幕截图:

实验2:

日志

模式5xx USB

Rx_密码

RX_DATA_BLOCK JTAG_UNLOCK.txt

输出的屏幕截图:

实验3:我们甚至尝试通过在放大器的

日志

模式 MSP430F5xx UART 9600 COM3

rx_password.\pass16_wrong.txt

rx_password.\pass16_default.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果未触发原始 TI 出厂 HID BSL、则可以恢复器件(JTAG 保险丝未熔断)。 在器件(5519)板上、必须存在对 USB 的硬件支持、调用 BSL 模式时使用 PUR 按钮、并且 XT2必须为4、8、12或24 MHz。 如果在上电或复位期间按下 PUR 按钮并释放、稍后器件应由任何操作系统自动枚举为 HID (BSL)。 您屏幕截图上的 FET-UIF 端口是不相关的/不能用于此目的。 如果 枚举器件(5519)正常、则可以使用附加的数据包来重置 JTAG 保险丝。

    e2e.ti.com/.../MSP430F5510_5F00_BSL_5F00_Fuse.rar