This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:将 USB2ANY 与 MSPM0 Launchpad 配合使用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1284427/lp-mspm0g3507-using-usb2any-with-mspm0-launchpad

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:USB2ANYMSPM0G3507

大家好、

能否使用 USB2ANY 适配器连接到 MSPM0G3507 LaunchPad 上的 JTAG 端口?

是否需要使用 USB2ANY 通过 JTAG 与 LaunchPad 通信的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan Frommer  

    USB2ANY 是用于连接 I2C、SPI 和其他信号的 USB。 USB2ANY 不支持 JTAG。 请参阅 《USB2ANY 接口适配器用户指南》

    USB2ANY 具有 GUI: https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    我是否可以知道使用 USB2ANY 连接 MSPM0 Launchpad 的目的

    请检查 LP-MSPM0G3507上的"反向通道"UART-over-USB 连接功能 是您所需要的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户询问我是否可以通过 JTAG 对 M0 LaunchPad 进行编程以及我们是否可以在 LaunchPad 中包含 JTAG 编程器。

    我们是否提供此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 LaunchPad 包含一个通过 USB 编程的 XDS110。

    CCS 可以顺利驱动该应用。 还有其他工具可以访问 XDS110。 您也可以使用 Launchpad 对连接到 JTAG 端口的另一个裸器件进行编程。