This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:降低多音频率扫描的 F1

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1284400/evm430-fr6043-reducing-f1-for-multi-tone-frequency-sweep

器件型号:EVM430-FR6043

您好:我正在使用 EVM430-FR6043、 对 F1的最小频率设置有疑问、以便  进行多音扫描。

在此链接中:

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/02_30_00_03/exports/USSLib_02_30_00_03/docs/LibUsersGuide/markdown/Whats_supported.html#library-arch

这说明 F1的最小频率为133.33 KHz。

如果我  在 GUI 中键入125KHz、表示 F1、这被 GUI 接受、但如果我尝试并"更新设置"、EVM 会拒绝该操作、并说它超出范围。  

您能告知此133.33 KHz 限制在 EVM 中的编码位置吗?

很快,我将把 SignalSamplingFrequency 降低到500 KHz (从1 MHz ),对于一些测试,这个较低的采样频率应该支持一个降低的133.33 KHz F1限制。

非常感谢您提供任何建议、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doug

    您已链接了旧版本的 USSSW 设计中心。 请访问 此链接 以查看最新配置详细信息。 您是否使用最新版本的 GUI (2.40.00.00.00)和 USSSW (2.30.00.03)?  

    在链接中、我提供的气体计量的最低频率实际上为170kHz。 在最新版本的 GUI 中、我无法输入链接中所述界限之外的值。 执行此操作后、GUI 会自动将其更改为最接近的有效值。

    如果您使用的是旧版本、GUI 可能允许您输入无效值、也可能会显示错误代码、但我会告诉您、无论您的代码如何对该值进行补偿、您都不能过多地更改该值。 该值代表换能器的额定频率、因此如果更改太多、将无法准确执行测量。 这也可能会使信号在您测量的介质中传播的能力出现问题。  仅仅因为信号采样频率较低并不意味着您能够降低用于驱动换能器的频率。