This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:导电桥接材料与导电油墨的使用

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1283391/msp430fr2672-use-of-conductive-bridging-material-vs-conductive-ink

器件型号:MSP430FR2672

您好!

我正在设计一个带有非常长的弯曲滑块元件的设计。 我们在大幅降低灵敏度的机械层堆栈方面遇到了一些问题。 我们将完成优化材料、厚度和消除气隙的过程。

在此过程中、OEM 建议我们使用导电油墨、因为其他客户必须使用导电油墨来提高性能。 我立即的回应是没有。 但是、您的设计指南中似乎存在一些相互矛盾的信息、我想对此进行一些澄清。

在典型的堆叠示例中、您需要指出堆叠应不导电、这是合理的。 堆叠中的导电材料在接地时将充当屏蔽层、而在悬空时将充当浮动未知电容、并且在两者之间可能充当某个东西。 请参阅下面的链接:

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center latest/exports/docs/users_guide/html/capT 中的中的 Ivate_Technology_Guide_

接下来、您会提到使用导电泡沫作为桥接材料、这只是几个部分。 我熟悉使用导电电桥从根本上将单个电容式触控元件延伸到远离 PCBA 的概念。 即向单个按钮添加单个弹簧。 在我看来、这很合理、因为它只是您的手指和焊盘间单个电容交互的扩展。 同样、导电泡沫具有相同的用途。

我的问题是、当您移动到滑块时、放置在所有4个元件上的导电泡沫是否比导电延伸件更起到屏蔽作用? 每个滑块元件是否需要一块单独的泡沫?

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center latest/exports/docs/users_guide/html/CapT s 博 Ivate_Technology_Guide_/markdown/ch_design_guide.html#id23

这让我在这里问了一个真正的问题:在通过3M 468MP 粘附 PCB 的 ABS 背面添加导电漆是否会帮助或伤害我们的触控滑块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.能否向我展示如何使用 导电油墨?

    Unknown 说:
    布置在所有4个元素上的导电泡沫是否比导电延伸更能起到屏蔽作用? 每个滑块元件是否需要一个单独的泡沫块?

    2.如果它们被一个接一个地连接到滑块元件上,它就像一个导电延伸线一样。 如果它们被连接至 GND 或悬空、它将作为一个屏蔽。

    3.如果你用灵敏度油墨作为元件延伸,它绝对会提高灵敏度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊森您好!

    1.我没有 CAD 向您展示我们目前正在与 OEM 讨论的内容。 不过、我在这里附上了一份显示触控元件模式的 pdf、以及另一份包含导电油墨规格的 pdf。 我还附上了堆叠的横截面、其中显示了使用的材料以及印刷导电油墨的位置。 有人建议我们使用这种导电油墨以与 PCBA 上的模式完全匹配的模式打印塑料镀层的背面。

    2.您是否说导电油墨和触控元件之间必须有电气连接? 即、不能在触控元件上使用阻焊层、必须使用导电粘合剂将触控元件电气连接到导电油墨? 或者导电油墨是否与触控元件的模式相匹配、并能够通过阻焊层和3M 468MP 将其与 PCBA 分离?

    3、您认为在建议的位置加入导电油墨会提高灵敏度吗?

    e2e.ti.com/.../D10969-conductive-ink.pdfe2e.ti.com/.../Element_5F00_1.pdfe2e.ti.com/.../Touch-Element-Stackup.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要澄清一点、您可以使用任何导电材料作为元件、如铜或导电油墨。 然后将元件连接到 MCU IO。

    如果您想使用导电油墨作为元件、我认为您应该移除 PCB 上的元件。 因为您增加耦合到 GND 的面积、这将减少感应性。

    如果墨水为1,我认为灵敏度只会增加一点点。

      

    我建议您参考以下文档: https://www.ti.com/lit/ug/slau857a/slau857a.pdf?https%253A%252F%、以便 更好地了解敏感因素。ts = 1695102906651&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR2633。