This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:测试代码文件以进行正确配置的理念

Guru**** 2617645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1284011/msp430fr5994-ideas-to-test-code-files-for-proper-configuration

器件型号:MSP430FR5994

大家好!  

我想知道是否可以通过某种方法来检查 main.c 文件以查看 GPIO 是否已正确配置。  

例如、我们知道端口7应按以下方式进行配置:

P7DIR |= 0xFF;

在给定 main.c 文件的情况下、是否有方法可以检查是否执行了此操作?

理想情况下、我们会使用测试框架或模拟代码、然后从该平台读取硬件寄存器、但我不确定这是否适用于 TI 微控制器。  

一种微不足道的解决方案是制作一个 Python 脚本来解析.c 文件并搜索"P7DIR |= 0xFF"或其某些组合。 是否有更好的方法 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, DeMarcus Cousins

    我认为仿真是不错的选择。  

    IAR 支持仿真。 因此、如果您有 IAR、您可以在仿真期间检查寄存器值

    CCS 不支持 MSP430仿真、因此、您需要在调试模式下使用 launchpad 并检查寄存器值。

    同时、可以考虑使用一些方法。 例如、读取寄存器并将其存储在全局变量中、然后 通过 UART 输出此全局变量。

    谢谢