This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用外部 RTC 时关于时钟设置

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1281627/msp430fr5994-about-clock-settings-when-using-an-external-rtc

器件型号:MSP430FR5994

团队成员:

我想了解一下使用外部 RTC 时的时钟设置。
使用 DriverLib、我们按以下顺序调用函数以配置 LFXT。
1. cs_turnOnLFXT (CS_lfxt_drive_2)
2. cs_bypolassLFXT ()

J.4引脚上连接了一个外部 RTC。

使用此设置操作时、清除 CS_turnOnLFXT 内的 OSC 流量标志、
出现无限循环、无法进一步处理。
如果您在 CS_turnOnLFXT 中注释掉、则可以继续执行下一步。

CS_BYPASSLFXT 还具有相同的 OSC 流量标志清除过程、因此
可以删除 CS_turnOnLFXT 内的 OSC flout 标志清除过程吗?

由于我要配置 LFXTDRIVE、因此我要在 CS_bypolassLFXT 之前调用 CS_turnOnLFXT。
(如果 CS_turnOnLFXT 被删除、则从 LPM3.5返回时 PMMIFG 寄存器的值不会更新)

我期待着你的答复,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "外部 RTC"一词具体是什么意思?

    通常、外部 RTC 芯片有自己的振荡器、并使用芯片间通信来回传输时间数据、独立于主机处理器来测量时间。

    您说的是晶体还是振荡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它意味着振荡器。
    使用的外部 RTC 芯片没有晶体、只有振荡器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    对不起稍后回复,此问题是否已解决? 您是否仍需要我为您提供支持?

    谢谢!

    此致

    约翰逊