This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:测量周期

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1282600/evm430-fr6047-measurement-period

器件型号:EVM430-FR6047

您好,Dennis

我想将测量值从1秒更改为5秒、以进行实验。 但如下图所示、"USS_userConfig.h"文件内显示为2秒。 因此、需要一些有关将测量周期更改为5秒的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    是的、最大值为2秒、您可以尝试使用另一个计时器来触发此测量。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。 不过、如果您能多解释一下、我很感激。 例如一些示例代码。  
    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    您可以通过调用以下代码来启动 USS 捕获函数:

    然后、您可以配置通用计时器来调用此代码、您将能够设置所需的任何测量周期。

    谢谢!

    此致

    约翰逊