This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5962:具有 DriverLib 源的 Code Composer Studio 空项目

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDRIVERLIB, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1284899/msp430fr5962-code-composer-studio-empty-project-with-driverlib-source

器件型号:MSP430FR5962
主题中讨论的其他器件:MSPDRIVERLIB、 MSP430FR2433、MSP430WARE

我在  创建一个新的 CCS 项目时安装的 Code Composer Studio (版本:12.4.0.00007、在 Windows 10上运行)不 存在 针对"具有 DriverLib 源的空项目"的项目模板。  我在 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/877204/ccs-msp430f6736-how-to-connect-the-driverlib-h-library-for-a-new-project 上发现一 个 e2e 线程、该线程通知我存在这样的模板、James Evans 建议我"下载 MSPDriverLib、解压.zip 文件、将文件夹复制到您的 C:\ti 或 C:\ti\msp 文件夹"。 据称、在下载并重新启动 CCS 之后、我应该会显示那个模板选项。

在 遵循这个建议时、我发现在 c:\ti\msp430ware_3_80_14_01中已经有一个目录-虽然不可否认与 C:\ti\smp 不同-但它 实际上包含了我想包含的文件、位于 C:\ti\msp430ware_3_80_14_01\driverlib\driverlib\MSP430FR5xx_6xx 中。 这导致我认为我已经 下载了 MSPDriverLib。 我应该注意的是、我的 安装才几周前、我便能够导入一个用于 MSP430FR2433 Launchpad 的演示程序、其中包含一个用于该器件的 driverlib。

尽管如此、我还是遵循了 James Evans 提出的程序 、将其放入新目录 C:\ti\msp. 这没有任何影响。 理想情况下、我希望 CCS 能够"从头开始"创建一个工程(即不是从示例导入)、该工程实例化了目标器件的 driverlib 包括的驱动程序库、例如使用"Empty Project with DriverLib Source"模板。 最终、我将接受任何有关 在我的项目中实例化我的目标的 driverlib 的指导。

谢谢- Philip Navratil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Philip  

    我在 CCS12.3.0.00005上进行了检查、有一个选项"具有 driverlib 源的空项目"

    能否检查一下您是否有此选项?

    谢谢