大家好!
我在构建电路板时主要使用1个总线收发器(SN75176BPS)、2个数字隔离器(ISOW7841DWER)、1个 TVS 二极管(CDSOT23-SM712)等、使用下面的原理图;

我可以将数据从 MSP430FR6047输出发送到 RS -485终端、并在我的 PC 上接收它们。 但我无法将数据从我的 PC 发送到 MSP430FR6047。 我没有获得任何 RCV 中断。
之前、我已经验证过没有隔离器和齐纳二极管等的总线收发器在两个方面都运行得很好。
因此、我认为我的设计肯定会有一些错误、尤其是与隔离器有关的错误。
您能指出我做错了什么吗? 我知道、首先应该移除的是齐纳二极管 Z3。
谢谢你。
苏霍