This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:为仅 DToF 显示编辑 LCD 代码

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1285321/evm430-fr6043-editing-lcd-code-for-dtof-only-display

器件型号:EVM430-FR6043

您好: 我使用的是 EVM430-FR6043、我有一个关于修改 LCD 功能的问题。。。

我希望 EVM 在启动时启用 LCD。  

查看附加的代码片段,从 lcd-statemachine.c ,它看起来 LCD 的开始是在"睡眠"模式(我假设 LCD 已经被启用,但在睡眠模式)...

我在想,如果我插入一行代码……行号292.5……

G_LCD_statemachine.current_state = 3;

这将使其退出"睡眠模式"、并持续显示 dTOF

这是一个好主意,还是有更好的建议?

非常感谢您提供任何建议、

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    在我回答你的问题前,我想先向你提出一个问题,请你多用一些描述性的标题来回答你的问题吗? 使用描述性标题可帮助其他客户找到可解决他们正在处理的问题的主题帖。 当您使用描述性标题时、其他遇到同样问题的人可以在不发布新帖子的情况下解决它、从而节省时间和时间。 如果您可以开始这样做、我们将不胜感激。 我打算回去改变你的一些旧帖子的标题,以提高搜索能力。

    现在实际回答您的问题:

    我认为您提出的解决方案应该效果不错。 您可能需要进入并删除代码中重新分配  g_LCD_statemachine.current_state 值的其他部分、但通过您所述的实现方式、我认为不需要该工具、该工具将看起来更简洁。 我还没有自己尝试过、所以请告诉我是否成功。