This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:关于在 CCS 中使用"Generate headers&quot 时头文件放置的问题

Guru**** 2616065 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286465/evm430-fr6043-question-about-placement-of-header-files-when-using-generate-headers-for-ccs

器件型号:EVM430-FR6043

您好:我使用的是 EVM430-FR6043、GUI 版本 USS_02_30_00_03、我对头文件有一个问题。

我希望确保生成的头 文件可以被  Gas_Demo 使用,用于编译 USS-CCS 项目,该项目是在  CCS 的默认工作区,即"workspace_v12"。

使用 GUI、,当我使用"Generate Headers"时,将生成头文件"USS_userconfig.h",并将其放置在以下文件夹中:

C:\Users\dmaenpaa\USS_02_30_00_03\USSWorkspace\USS_Project|headers\USS_userConfig.h

我想,我需要移动这个新生成的 文件,并覆盖现有的 USS_userConfig.h ,这是在"is in workspace_v12".  否则、CCS 将无法找到它。

这是正确的吗?    是否有任何其他文件需要移动到"workspace_v12"?

请建议:

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    最简单的方法是将文件添加到您的项目中、右键单击该项目、然后单击"添加文件"。 如果您尚未启动 USS、我建议您使用示例模板作为启动工程。

    以下是该示例的默认安装路径:
    C:\ti\msp\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_example

    有关更多详细信息、我建议查看 超声波传感技术指南 -校准:收集仪表校准数据

    此致、
    卢克