Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431, TIDM-02003
主题中讨论的其他器件: TIDM-02003
您好!
在我们 使用 MSP430FR50431设计水流量计的过程中、我们一直在尝试提高整体性能、在此期间、我们发现修改 USS_ALG_CORR_VAL_THRSH_CHK_FACT 参数可以解决一些性能问题、但我们不确定此参数和基于相关性的技术在一般应用中究竟如何发挥作用。
我进行了一些搜索并找到了设计指南 TIDM-02003、其中描述了相关性计算背后的数学原理、但进一步进行评论会非常有帮助。 我将指第7页上提到的公式、对于该示例、我们使用建议的情况、因此使用4MHz 采样频率、40us 捕获持续时间以及 k =(-1;0;1)。
首先、6)是可以理解的、UPS 中有160个样本、DNS 缓冲区中有160个样本。
7) 7)如果我们按照 k =(-1;0;1)的示例、我是否正确理解此方程的输出是3个结果和?
8)最大相关性是理解为方程7中这3个结果中的最大值、还是某种中间计算的最大值? 此函数是简单-1、0还是1的结果?
9) 9)在这种情况下、内插是导致一个介于-1和1之间的 值作为最高值的位置(X 轴)、还是内插函数本身的最高值(Y 轴)?
10)在假设 k^=(-1;1)、m=1和 d=(-1;1)的情况下,结果也可能位于(-1;1)间隔内。 这个值确切代表什么、是小数吗? 如果是、那怎么办? 使用上述假设、我 根据我们的一些样本数据计算出了结果 k = 0且 d =–00018。
另一个问题: USS_ALG_CORR_VAL_THRSH_CHK_FACT 参数应用在哪里? 它是否与上面提到的公式有关?
感谢你的帮助。
此致
安东宁·斯泰潘