This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2332:如何从 CCS 项目文件生成 HEX 或 BIN 文件以及如何使用 Spy-by Wire 协议在控制器中上传它。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286276/msp430g2332-how-to-generate-hex-or-bin-file-from-ccs-project-files-and-how-to-upload-it-in-a-controller-using-spy-by-wire-protocol

器件型号:MSP430G2332

如何从 CCS 工程文件生成十六进制或 bin 文件以及如何使用 Spy-by 有线协议在控制器中上传这些文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subodh:

    如果您使用的是 Code Composer Studio (CCS)、请在项目浏览器中右键点击项目名称、然后从大下拉菜单中选择"显示构建属性"、然后选择 MSP430 Hex Utility 并选中"Enable 'M 430 Hex Utility"框。  接下来、单击"Output Format"选项、您将看到一个名为"Output Format"的框。  单击右侧的小箭头可下拉输出文件选项。

    要使用对 MSP 进行编程、将需要一个编程器 、例如 MSP-FET、以使用 Spy-by-Wire 进行编程。  您还可以使用所有 MSP430 LaunchPad 上的 FET 编程器、方法是将 Spy-by-Wire 信号跳转到您的目标 MCU。