This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:如何将 MSP430FR2xxx driverlib 添加到现有项目

Guru**** 2616065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286073/msp430fr2433-how-to-add-msp430fr2xxx-driverlib-to-existing-project

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430WARE

我已经创建了一个新的 CCS 项目(v12.5)、并通过 Resource Explorer 安装了 MSP430Ware 套件。 然后、按照 本文档第21-22页上 MSP430FR2xx_4xx_DriverLib-2_91_13_01.pdf 中记录的指令、我尝试在项目中添加一个 Lib_Users_Guide 副本。 但是、 我没有看到"Add copy of DriverLib to project"的选项

将 driverlib 链接到工程的正确方法是什么? 我见过其他解释、说明我需要单独导入示例工程、然后添加我的文件? 文档中没有介绍这些内容。 非常感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种更简单的方法是根据 driverlib 项目进行更改。 然后更改器件选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我不清楚您的意思是什么。 其中有一个包含一系列文件的项目规范文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、如果您要通过 driverlib 开发 MSPM0。 我建议您即兴创建 EmptyProject、而不是自己构建它。