This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:组装到系统后、能#39;t 上电

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286954/msp430fr2433-can-t-power-on-after-assembling-into-system

器件型号:MSP430FR2433

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

这是一个 FA 退回的案例、该器件  已经通过测试了好几年。 (故障率:153/32000 pcs)

器件全部成功编程、然后将其安装到子卡上并在 PCBA 中测试通过。 当在主系统包装盒中装配子卡后发现子卡时、该器件有可能无法正确加电。 客户已从子卡中卸下 IC 并重新对其进行编程、但组装后开机问题仍然相同。 此外、他们已完成 A-B-A 交换、因此该器件出现故障。  

客户发现 该设备通过了 PCBA 测试、但 在组装到系统后无法通电。 此问题偶尔会出现很长一段时间。

MCU 3.3V 电源直接来自系统板、由宽范围输入降压稳压器供电。 主电源接至电路板后、MCU 3.3V 电压会立即提供。 未检测到 MCU 电压或电流异常。

目前、我要求客户提供电源原理图和  RST/NMI 部件、 供客户审阅。 (正在等待客户)

请咨询专家除了3.3V 和 RST/NMI 信号示波器,任何其他信号我们也应该看到并怀疑?

此外,这种现象以前是否见过? 请进行任何故障排除。

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    [quote userid="488507" url="~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1286954/msp430fr2433-can-t-power-on-after-assembling-into-system 客户从子卡中移除 IC 并重新编程、但组装后开机问题仍然不变。 此外、他们已完成 A-B-A 交换、因此该器件出现故障。  [/报价]

    我以前没有听说过这种问题。  当客户 将子卡从系统包装盒上分离时、发生故障的 MCU 能否正常通电? 这意味着、当我们为 MCU 提供另一个 VCC 源时、MCU 可以正常上电。 根据您的描述、可以对发生故障的芯片进行重新编程。 这应该意味着 MCU 仍在工作。 我觉得问题来自电源。  

    我们还可以检查 MSP GND 信号。  

    此致、

    现金豪