This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2020:Vref 输入接地

Guru**** 2803085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287001/msp430i2020-vref-input-grounded

器件型号:MSP430I2020

 如果 VREF 引脚 配置为输入(外部)且 实际施加的电压为"0"、VREF 是否有自动回退路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用内部基准、则建议在 Vref 和 GND 之间连接一个电容器。