This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:错误 DToF -移位值大于 maxSampleShift

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287761/evm430-fr6043-error-dtof---shift-value-was-greater-than-maxsampleshift

器件型号:EVM430-FR6043

在 USS GUI 中连接控制器并从示例  C:\Users\HP\USS_02_30_00_03\USSWorkspace\USS_Project\config\USSConfig.xml  (错误 在连接后开始)中加载配置文件后收到错误"DToF - Shift 值大于 maxSampleShift"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atharav、

    这是零流量测试、还是有流过管道?

    您能否发布您的配置参数图片和您的 ADC 捕获结果?

    maxSampleShift 是一个通常只需要针对高流量进行调整的参数、因此如果你在管道中没有流动并且得到了这种流动、那么我认为器件无法正确计算 DToF。