This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2132:MSP430F123IPW:温度较低时电流消耗较高

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1281186/msp430f2132-msp430f123ipw-higher-current-consumption-at-lower-temperatures

器件型号:MSP430F2132

大家好、

我们的一个客户是 在负温度下消耗较高的电流。

以下是客户的描述:

在负工作温度下、MSP 430F2132TRHB 吸收的电流比正工作温度下多(有关测量、请参阅附录);电流在温度<-15°C 时急剧增加。 实际上、正如 MSP 430F123IPW 一样、在低温(或负温度)下会有较低的电流流动、MSP 430F2132TRHB 的数据表中的图4也显示了这种情况。 我们在器件中以标称运行状态(LPM3)和"独立"(不含 PCB 和固件)测量了一次"新"MSP、并观察到两种情况下的功率均增加。

您能介绍一下吗?

此致、
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否弄清楚 VDD 电压是多少?  如果客户从损坏的 PCB 上移除 MSP430并安装在已知良好的 PCB 上、MSP430是否会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    VCC 至 VSS 为3.3V-3.6V。

    他们在采用两种不同布局的三个不同 PCB 上进行了测试、一直显示出相同的行为。 另外、增加了4个部分。 测试的 MSP-IC 这里也没有差异。 为了验证这一点、还使用了仅在没有 PCB 的情况下使用 MSP 进行的测试、其中仅存在 MSP 和电源电池、该行为同样是可比较的。

    Br、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    好的、为了确保我能够理解这种情况、您一直在使用 MSP430F1231IPW 并且现在希望使用 MSP430F2132TRHB、并且在 F2132温度较低时可以看到较大的 LPM3电流、对吗?

    您提到了 F2132数据表中的图4。 对于将来可能会找到此帖子的其他人、这是您参考的数据表中的图4吗?  如果是、这是 LPM4电流图、而不是 LPM3、所以可能我误解了。

    实际上、这里有一些其他东西可以尝试。  将所有 GPIO 编程为输出并驱动为低电平。  然后让 CPU 进入 LPM4模式、并在较冷的温度下重复您的电流测量。

    (参见附录了解测量)

    我没有看到任何关于向此帖子添加测量的附录。  您是否可以尝试附加为文档文件?  或描述您在较低温度下测量的电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    是的、您答对了。 抱歉、图4存在误解、我需要检查。

    我会向客户提出建议。

    这些是使用 LPM3中的 MSP 进行的测量、

    °C µA
    85 10.3
    40 8.8
    20 8.2
    0 8
    -10 8.2
    -20 10.5
    -25 12
    -30 14.8
    -40 28
    -50 52.5

    以下是没有 PCB 的 MSP 的测量值:

    °C mV µA
    85 15.4 27.5
    40 14.9 26.6
    20 14.8 26.4
    0 14.7 26.3
    -10 16.5 29.5
    -20 25.1 44.8
    -25 30 53.6
    -30 34.2 61.1
    -40 38.4 68.6
    -50 33.6 60.0



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在第二组数据中、如果 MSP 未连接到 PCB、客户测试的电流具体是多少?

    此外、您能否让客户确认他们将所有未使用的 GPIO 引脚设置为输出=低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    如何测试? 测试设置是什么样子的?

    我们在产品中以标称运行状态(LPM3)和"独立"(无 PCB 和固件)测量了一次"新"MSP、并观察到两个区域都出现了电流上升。
    第一个测试是 PCB 上的电路中内置的 uC-MSP、并且我们的固件正在运行、这已根据运行状态将 GPIO 驱动为输入或输出高电平/低电平。


    第二项测试是 MSP 未将固件(具有完全空的闪存)仅连接到电池电压。 这些引脚 没有配置。


    第一个和第二个测试均未将所有 GPIO 设置为输出低电平。

    此致、
    亚历克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    有任何关于这个主题的更新吗?

    此致、
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    其常见主题似乎是 GPIO 引脚。  空白器件不会配置 GPIO 引脚、因此默认情况下它们是输入。  任何引脚上的噪声都可能导致振荡、从而使电流增加。

    那么、我们能否找出事实上、如果客户将所有"未使用的"GPIO 引脚设置为输出并将其驱动为低电平、他们是否仍然看到电流增加?