This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803卷带认证

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287909/uln2803-reel-authentication

您是否能够验证标签的真实性? 我们已免费发布了此器件、但在 PCB 上使用之前发现了一些问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    欢迎使用 e2e!

    感谢您对此给出的解答、我们对此进行了详细探讨、并将在明天的达拉斯时间结束之前向您提供最新消息。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    遗憾的是、我们认为此卷带是真实的、因为我们找不到与该卷带对应的 ULN2803ADWR 批次、并且标签不符合我们对于 CSO 和 ASO 的预期。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    TI 没有提交假冒产品的流程。 但是、  为避免将来发生这种情况、有必要直接从 TI 或授权分销商处购买。

    您还有其他问题我可以为您提供帮助吗?

    谢谢。

    帕特里克