This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:正在寻找一些有关 EVM 的咨询帮助-有没有建议?

Guru**** 2615225 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287952/evm430-fr6043-looking-for-some-consulting-help-for-the-evm--any-recommendations

器件型号:EVM430-FR6043

大家好:我使用 EVM430-FR6043来开发几种新的产品设计。

我正在 EVM 和 CCS 取得进展,但我真正需要的 是聘请一名顾问,以帮助解决。

您能告诉任何有 EVM 使用经验且可能有兴趣的人吗?

我也可以通过电子邮件,  doug@accutroninstruments.com ,我可以提供更多的信息,我们的想法.

希望可以在这个论坛上发布此类请求、

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    您是否有任何指定问题? 在此论坛上、我们可以帮助解决您的技术问题。

    此致、

    现金豪