This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:关于 SLAAE25's FIR 滤波器

Guru**** 2480515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287210/msp430fr2355-about-slaae25-s-fir-filter

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我正在参照 SLAAE25验证 FIR 滤波器的影响。

(SLAAE25的 FIR 滤波器具有较小的程序尺寸)

问题如下。

启用 FIR 滤波器后、无法检测 PPG。

样本程序是否影响 PPG 振幅衰减?

(条件: 6Hz@71.4Hz )

请就其他原因提供建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了更好地帮助解决您的问题、我将与 SLAAE25的作者联系以寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    请继续支持我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我应该 在本演示中使用6Hz@100Hz FIR 滤波器。

    您的问题是、它应该不会对峰值产生太大影响。 PPG 信号大约为1~2Hz。

    这是什么意思? 这里没有任何数据?

    Unknown 说:
    ppg 启用 FIR 过滤器时无法检测到。

    谢谢!

    此致

    约翰逊