This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:我们作为 CI/CD 实用程序的一部分运行单元测试、我们需要为 MSP430系列 IQmathLib 提供一个适用于 Windows 和 MacOS 的内置库。

Guru**** 2835910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1288383/msp430fr6047-we-run-unit-tests-as-part-of-ci-cd-pipline-we-need-a-built-library-for-msp430-series-iqmathlib-for-windows-and-macos

器件型号:MSP430FR6047

我们需要 IQMathLib 的源代码或 Windows 和 Mac OS 的二进制文件来运行单元测试、无论如何都要获得这些源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很多 MSP430汇编语言源的翻译效果不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timofey:

    IQmathLib 旨在使用 MSP430指令集运行定点数学。 它不能移植到 Windows 或 MacOS、这不是我们提供的。  

    您能解释一下您到底想要做什么吗?