主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、 SysConfig
我正在使用 mspm0g3507 IC、在检查启动代码时、我在该文件中看到了以下注释。
"可以在此处调用 SystemInit、但对于 MSPM0而言不是必需的"。
有人能详细介绍一下吗?
我想了解 mspm0g3507的启动序列代码(IDE:IAR 和 Keil)。
文件名:startup_mspm0g3507_uVISION.s
Reset_Handler 程序
导出 Reset_Handler [弱]
;导入系统 Init
导入__main
; SystemInit 可以在此处调用,但对于 MSPM0不是必需的
;LDR R0,=SystemInit
; BLX R0
LDR R0、==_MAIN
BX R0
ENDP
文件名:startup_mspm0g3507_iar.c
_weak void Reset_Handler (void)
{
/*初始化设备*/
///系统初始化();
/*调用应用程序的入口点。 */
_IAR_program_start ();
}