This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:CCS 无法使用 MSP FET 刷写代码错误:MSP430:初始化仿真器时出错:USB FET 的电压1019值不正确/不允许。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1287848/msp430fr2155-ccs-is-not-able-to-flash-code-using-msp-fet-error-msp430-error-initializing-emulator-the-voltage-1019-value-is-not-correct-allowed-for-the-usb-fet

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHMSP-FET

我已安装 CCS v12.5。 尝试用 MSP430 FET 刷写代码会导致错误:
"MSP430:初始化仿真器时出错:USB FET 的电压1019值不正确/不允许。"
如果我使用 MSP Flasher 命令行 util (请参阅图片)、它可以顺利连接到器件并重新读取信息。  
之后、在 CCS 中它不再显示电压误差、但显示如下:
"MSP430:连接到目标时出错:未知器件"。 CCS v11.2中的 ME 具有相同的问题

CCS 有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够尝试使用 Uniflash 工具来连接项目并将其加载到您的 MCU 中?

    https://www.ti.com/tool/UNIFLASH

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同错误。

    闪存器工具是否有任何可以进行潜在分析的调试输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是对 SBW 接口的分析工具。  

    您能尝试在 CCS 中启用以下功能吗? 单击调试按钮后、可以在 MCU 上执行恢复出厂设置。 希望这可以解决您的问题。  

    您还能否提供有关如何将 MSP-FET 连接到 MCU 的图片? 我要检查连接是否正确。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    出现同样的问题。
    它是定制 PCB。 请参见图片中的原理图。  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要选中"Project->Properties->Debug->Program/Memory Load->Target Voltage"。 我想知道是否有一些假值放在那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    值正常、为3000mV。 我也尝试了3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接时、 建议直接将测试/SBWTCK 引脚连接到 J2 7引脚、即 MSP-FET 上的 TCK 引脚。 并移除 R3。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、它现在可以运行了! 问题是、我们使用了旧的 MSP430Fxxx 版本的原理图。 我现在在硬件工具文档中看到建议的原理图有所不同! 感谢您的支持!