This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6928:连接 GDC0570七段显示屏

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1288441/msp430fr6928-interfacing-gdc0570-seven-segment-display

器件型号:MSP430FR6928

大家好、我们将七段显示器 GDC0570连接到 MSP430FR628、但它不显示准确的 digit.please 帮助我们在七段显示器上显示准确的数字。我们将七段显示器配置如下:

LCDCCTL0= LCDDIV_32|LCDPRE_2|LCDMUX|LCDLP|LCDSON;

P6SEL0=0X78;

P6SEL1=0X78;

LCDCPCTL0=LCDS3|LCDS4;//仅启用第二个数字

lcdcctl0 |=LCDON

LCDMEM[2]=0x60;//显示"1"

LCDMEM[2]=0x00;

 GDC0570的配置是否正确 ?

要在七个段上显示"1" 、应写入哪些8位数据来启用段(A+c+d+e+f++h)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这七段显示器不熟悉。 我需要一些时间来研究这一个。 有关如何在 MSP430 MCU 中配置 LCD 功能、请先参阅此文档。  https://www.ti.com/lit/an/slaa654a/slaa654a.pdf

    希望本文档对您有所帮助。

    此致、

    现金豪