This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430和 OTG

Guru**** 2768575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1288799/msp430-and-otg

主题中讨论的其他器件:TUSB1210

尊敬的所有人:

我知道 MSP430xxxx 没有 USB OTG 模式、但我们希望使用 USB OTG IC 解决方案、以匹配我们的 MSP430xxxx 设计。

Question:

1)是否可以使用 像 TUSB1210这样的 UBS OTG IC 来制作主机/设备 USB (即使用 miniAB 连接器)?

2) TUSB1201提供 ULPI 和 UART 接口; UART 接口可以管理与 ULPI 相同的 TUSB1210功能吗? (当然是降低速度。。。)

3)是否有 TUSB1210的示例代码? 或者需要寻找 ULPI 层并移动到 UART?

此致、Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele:

      1:您可以将 TUSB1210 用作 OTG 器件。

      2:对于 UART 接口、您不能执行 OTG 功能、只能从 USB 到 UART。

      3:我们没有 TUSB1210的示例代码、因为每个 SOC 或 FPGA 对于每个应用都不同。 我们也没有 UART 的示例代码。

    此致

    布赖恩