This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:LCD 显示工作一次、然后需要重新刷新(使用 MSPFlasher.exe)才能再次工作

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290069/evm430-fr6043-lcd-display-works-once-then-needs-reflash-using-mspflasher-exe-in-order-to-work-again

器件型号:EVM430-FR6043

您好:我使用的是 EVM430-FR6043、我对 LDC 显示屏有一个问题。

如果我编译 Gas_Demo_,并刷写创建的_.txt 文件(使用 MSPFlasher.exe),我可以进入"独立模式",在 LCD 操作时,在按下"选择按钮"后激活显示屏。

但是、如果我关闭电源并重新打开电源、液晶屏将无法再正常工作。

如果我进行重新刷新、那么它会再次正常运行、直到下一次断电。

这种行为以前曾提到过,在各种情况下,但我还没有看到它的解决方案。

你能建议如何修复这种缺陷吗? 我创建一个简单的代码更正,重新编译/重新刷新应该解决这个问题... 如有任何帮助,将不胜感激。

此致、

道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doug:

    当您刷写器件时、情况不应该是这样。 当您对器件进行下电上电时、应该保留闪存。

    如何对器件进行下电上电? 您确定不是在清除闪存吗? 我们的许多调试和开发工具都有可选设置、用于在连接时擦除闪存。 MSPFlasher 用户指南显示了擦除闪存或器件存储器其他部分的可选设置。 是否取消选择了这些选项? 如果您确定自己没有意外地擦除闪存、请告诉我、我们将进行进一步的研究。