This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:如何输出10V 振幅脉冲来激励超声波传感器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1289307/msp430fr6047-how-to-output-10v-amplitude-pulses-to-stimulate-ultrasonic-transducers

器件型号:MSP430FR6047

我正在使用  MSP430FR6047芯片刺激超声波换能器(脉冲振幅为3V)、并且它可以正常工作(我可以获取接收到的超声波信号)。 现在我想将脉冲振幅增加到10V 或更高、以激励传感器并增强超声波波形。 怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要一个10V 电源和一个可由 MCU 打开的逻辑电平 MOSFET。 许多器件需要 NMOS 或 PMOS、具体取决于您是想要高侧开关还是低侧开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您将需要为此设计自己的外部放大电路。 如果您仔细阅读 此参考设计、您可以看到设计一个"背包"器件的参考、它能让您以高达12V 的电压驱动传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我正在使用 TI 的 评估板(EVM430-FR6047)。 是否有快速的方法将 传感器驱动至12伏或更高电压? 是否需要购买现成的器件来实现这一目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    我们不会为此目的销售任何现成器件。

    如有任何其他问题、请随时返回。