This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:使用高频模式配置 XT1有 XT1HFFREQ_2定义了如何从 driverlib 中缺失

Guru**** 2614525 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290278/msp430fr2433-configuring-xt1-with-hf-mode-has-xt1hffreq_2-define-missing-from-driverlib

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我正在尝试使用 driverlib 配置 MSP430FR2433。 我有一个16MHz 外部晶振连接到 XIN 和 XOUT、并尝试使用 driverlib 配置时钟源、如下所示:

 cs_setExternalClockSource (OSC_FREQUENCY_2);
 CS_turnOnXT1HFWithTimeout (CS_XT1_DRIVE_0、CS_XT1_HFFREQ_6MHZ_16MHz、50000);
 CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_XT1CLK_SELECT、CS_CLOCK_DIVIDER_1);
 cs_clearAllOscFlagsWithTimeout(1000);

我从 MSP430FR2xx_4xx_DriverLib 文档中获得了此函数、该函数指出、第二个参数是基于 CSCTTL6寄存器 XT1HFFREQ 字段的值范围。

MSP430FR2433不支持该功能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、器件数据表的第5.11.3节将 XT1列为 LF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cameron、

    是的、FR2433仅支持 LF 模式