This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5964:与 LPM3.5相关的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1289959/msp430fr5964-questions-related-to-lpm3-5

器件型号:MSP430FR5964

大家好、

是否存在 RTC 不使 MSP430FR5964从低功耗模式3.5 (LPM3.5)唤醒的情况?

2.在低功耗模式3.5 (LPM3.5)下,WDT 不工作?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    在 LPM3.5下、只有 RTC LDO 供电的外设才有效(请参阅 TRM 第1.4.3节)。 在该 器件的数据表中、似乎只有 RTC 可以唤醒 MSP430FR5964。 因此、只要正确配置、就不应有任何 RTC 无法唤醒器件的时间。

    WDT 不由 RTC LDO 供电、如数据表第4节所示。 WDT 在 LPM3.5下不工作。