This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:如何保留闪存中的代码

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290065/msp430fr5969-how-to-retain-the-code-in-the-flash

器件型号:MSP430FR5969

您好、TI 团队:

我有一个问题、我正在将一个 LED 开/关代码刷入 MSP430FR5969、但当电源关闭时、MSP 不会保留该代码、就像我再次刷新它一样。 如何将代码保存在 MSP 中、以便每次反机器人时、它都应执行代码。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

代码

#包含

int main (空)
{
 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD        //停止 WDT

 // GPIO 设置
 P1OUT = 0
 P1DIR = 0xFF

 P2OUT = 0
 P2DIR = 0xFF

 P3OUT = 0
 P3DIR = 0xFF

 P4OUT = 0
 P4DIR = 0xFF

 PJOUT = 0
 PJSEL0 = BIT4 | BIT5;           //用于 XT1
 PJDIR = 0xFFFF

 //禁用 GPIO 上电默认高阻抗模式以激活
 //先前配置的端口设置
 PM5CTL0 &=~μ A LOCKLPM5

 //时钟系统设置
 CSCTL0_H = CSKEY >> 8          //解锁 CS 寄存器
 CSCTL1 = DCOFSEL_6;            //将 DCO 设置为8MHz
 CSCTL2 = SELM__LFXTCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK
 CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;  //设置所有分频器
 CSCTL4 &=~LFXTOFF;            //启用 LFXT1
 正确
 {
  CSCTL5 &=~LFXTOFFG;           //清除 XT1故障标志
  SFRIFG1 &=~OFIFG;
 } while (SFRIFG1&OFIFG);          //测试振荡器故障标志
 CSCTL0_H = 0              //锁定 CS 寄存器

 while (1)
 {
  P1OUT ^= BIT0;              //切换 LED
  __delay_cycles (8000000);
  
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该做到这一点。 这听起来更像是硬件问题。 您使用什么来刷写程序? 您是否在调试器下运行它? 当您确认它不起作用时、您是如何运行它的? 这是 LaunchPad 还是定制电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、我想它只是通过这个代码展示了这种奇怪的行为、