This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5734:VCORE 电容器值

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290524/msp430fr5734-vcore-capacitor-value

器件型号:MSP430FR5734

您好!

VCORE 引脚是否只需使用470nF 的电容器? 是否可以使用任何其他值?

TI 推荐470nF。

请告诉我 TI 建议470nF 的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道它为什么是470nF。 但要以数据表为依据。  (2) Cvcore 需要容差为±20%或更高的电容。

    此致、

    现金豪