This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:关于电路板中 UART 上拉信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290345/lp-mspm0g3507-regarding-information-of-pull-up-of-uart-in-the-board

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

在 LP-MSPM0G3507中、是否上拉了 UART0 TX 和 RX?  或需要上拉?

如果情况不是这样、是否有使用跳线或通过软件将其上拉的内部连接?

请对此给予启迪。

谢谢。此致、  

Abhaya Raj Mishra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UART 引脚不需要上拉。 除非您使用 PA0和 PA1、否则这两个引脚需要外部上拉电阻。  

    可由 PINCM 寄存器配置内部上拉电阻。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此我可以使用 PA10和 PA11、它们无需从外部上拉。  

    对吧? 它们已经被拉高了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、对于 PA10和 PA11、无需从外部上拉。 对于 UART 功能、也无需在内部上拉。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以及使用 PA0和 PA1的限制是什么。
    您能否也解释一下、因为它不是高驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PA0和 PA1是开漏 IO。 因此、它需要外部上拉。 并且这两个 IO 也可以承受5V 的电压。 您可以将这两个引脚上拉至5V。  

    此致、

    现金豪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在我的应用中、我要将其拉至3.3V、所以对于这种情况、不需要拉电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 不需要拉取。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢