This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2672:CapTIvate 分辨率

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1290974/msp430fr2672-resolution-of-captivate

器件型号:MSP430FR2672

大家好、

 MSP430FR2672中 Capativate 技术的分辨率有多高。

它与器件中的 ADC 块相同还是不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

    CapTIvate 外设是一种电容数字转换器(CDC)、它使用电荷传输方法进行测量。  您可以在 《CapTIvate 技术指南》的"技术"一章中了解有关这方面的更多信息。  根据设计、CapTIvate 的有效分辨率约为13位、但实际上会有所降低。  是否有客户想知道? 如果是、我们是否知道应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Denis。

    是的、客户正在寻找有关车辆燃油油位监测的解决方案。 他们的目标是实现99.2%的精度、超越竞争对手。

    有什么建议吗?

    我们是否有任何 SDK 可帮助他们开始使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prayag:

    尽管 CapTIvate 可用于液位感应、但创建 SDK 库是为了支持按钮或滑块等 HMI 输入、而不是液位感应。 但是、SDK 中有多个低级函数可让用户创建算法。  我们在德国的团队几年前在液位上进行了一些研究和开发。  附件是一个包含所有相关信息和几部电影的 zip 文件。

    根据经验、我可以说、达到/超越99.2%的精度是非常困难的。   

    e2e.ti.com/.../Captivate-Liquid-Level.zip